This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:电池电源

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747186/tina-spice-battery-source

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我尝试使用电池创建电路。 电路连接到负载、但我看不到电池消耗电压。 如何设置电路、以便电池电源在连接负载时可以放电。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能在仿真器中为此使用电压源(电压源上的电压始终是固定的)。 使用具有初始电压的大电容器作为电池的替代器。 然后您可以看到放电特性。 电容器的值将取决于电池放电特性(放电速度越慢、仿真中需要的电容器值越大)。 初始电压是电池额定电压。

    希望这对您有所帮助...