This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070 SPICE 模型连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/742636/tina-spice-ucc28070-ucc28070-spice-model-connection

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我将使用 UCC28070 SPICE 模型进行仿真。 但是、有一些引脚名称与实际的引脚名称不同。 您能否帮助澄清如何为 F_kHz、IRIPA 和 IRIPB 进行连接? 是否需要添加任何外部电路? 如果您有、请帮助建议连接。 例如、两个控制器交错连接。 谢谢。

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0511.Doc1.docxOther与 F_kHz、IRIPA 和 IRIPB 相比,在运行仿真时,UCC28070瞬态 SPICE 模型存在很多错误。 无论如何,SPICE 模型的占用空间上没有接地连接,我不确定问题是否出在这里。 我们还从 TI 网站下载了一个 SPICE 模型。 它是正确的吗?e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_transient.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    您在仿真 UCC28070 PSpice 模型时是否遇到任何问题?
    我查看了 Spice 模型、它似乎 F_kHz、IRIPA 和 IRIPB 是一些额外的引脚、未提供数据表符号。
    您是否在询问这些引脚在模型中的使用和功能?

    谢谢、此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    是的、如何为该引脚进行连接? SPICE 模型没有 GND 引脚、对吗?

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您可以在下面的线程中查看这一点。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/153952/560486#560486

    您可以在上面的搜索窗口(E2E 论坛)中使用"UCC28070 SPICE 或 PSpice 模型"等标签进行搜索、并且 可能会收到询问类似问题的主题帖。 否则、您始终可以发布查询。

    希望这将有所帮助。 如果您有任何其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、

    我无法从该主题中找到一个很好的答案来解决我的问题。 请提供帮助以建议如何连接 F_kHz、IRIPA 和 IRIPB。 是否有任何 GND 连接? 请向我展示仿真是否有任何示例。 谢谢。

    Derek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    上述链接 对 引脚更改(对于平均模型)及其 连接方式有非常好的基本和简单解释。

    我在 这里剪切和粘贴它们、为您提供 整个图片。

    (二

    由于平均模型对开关波形求平均值(平均模型中没有开关波形)、

    它需要仅可从开关波形获得的额外信息。 在本例中、它是

    开关频率和纹波电流。 f_kHz 表示开关频率、以 KHz 为单位、IRIPA、IRIPB 表示

    纹波电流。 在纯瞬态模型中、此信息固有可用性、而在平均模型中则可用

    它必须通过数学方法计算。 这就是平均值模型中需要这些额外引脚的原因。

    这在实际零件中不存在(仅在平均模型仿真中需要)。

    平均模型依赖于拓扑、仅适用于 EVM 配置。

    但是、您可以更改此拓扑中的组件值以匹配您的电路。

    对于原理图配置、您不必对拓扑进行任何更改。

    f_kHz 是根据您连接的 RT 电阻器自动计算的。

    同样、只要您离开配置、IRIPA 和 IRIPB 就会自动计算

    不变(F_kHz、IRIPA 和 IRIPB 从 UCC28070连接到 BOOST_AVG 块)。

    (二

    我将关闭此主题、因为我认为这是对该问题的最佳解释。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    这是否意味着我们必须将引脚“F_kHz、IRIPA、IRIPB”保持断开状态,以便使用 PSpice UCC28070创建仿真模型?

    但是,在使用或不使用 IRIPA 和 IRIPB 连接的情况下运行仿真时,UCC28070瞬态 SPICE 模型“UCC28070_TRANS.LTB”上缺少许多节点错误。 附加文件 是问题的屏幕截图。 请建议如何设置 UCC28070_TRANS.LTB。 此外,占用空间上似乎没有接地符号,也不需要与 UCC28070_TRANS.LTB 建立连接,如果可以在 SiMetrix 中运行模型,请告知。 谢谢。

    Derek

    e2e.ti.com/.../1018.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    您正在讨论的模型(使用 F_kHz &……  引脚)被创建为 用作平均模型,该模型不同于瞬态模型。 您不能将一个模型 用于另一个仿真类型、因为它们是在内部修改的、在本例中、引脚排列更改给出了修改的最大提示!   很明显、通过查看下载站点、 您可以选择为不同目的选择平均值或瞬态模型。

    关于 Simetrix 问题、理论上、您可以在 Simetrix 中运行 PSPICE 模型、通常需要进行一些语法修改。 如果幸运的话,就不需要或最少需要修改。 但是、如果模型在一个仿真器中加密、则无法运行任何其他仿真器。

    要在 SIMETRIX 或其他类型的基于 SPICE 的仿真器中运行模型、您 需要未加密的模型 、您可以向您所在地区的代表请求该模型以及公司 的 NDA 编号。

    Arash