This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TIDA-00951设计错误

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746511/tida-00951-tida-00951-design-errors

器件型号:TIDA-00951

尊敬的 TI:

当 ADC 通道的读数来自 VBUS 电压电平时、我们遇到问题。 我们找到了从 VBUS 点到 ADC B6通道的两种不同版本的住宿信号电路。 问题是、这两个原理图之间的正确之处是什么?

1) TIDA-00951章节6.3.1.7隔离式电压检测的 PDF 中显示的电路: http://www.ti.com/lit/ug/tidud04/tidud04.pdf 

2) TIDA-00951图纸3原理图中显示的电路、对于该电路、最终的 Altium 项目和物理 PCB: http://www.ti.com/lit/df/tidrr65/tidrr65.pdf 

我们始终在 Code Composer 中读取相同的位值(饱和):4095与电源电路的引脚 VBUS 中的电压没有关系。

-关于使用 AMC1301 和 OPA276电路进行 VBUS 信号调节的最后一个问题、两个版本( 产品网站上的 TIDA-00951和 Altium 文件)都是错误的。

我们在 LTSpice 中对两个版本的电路进行了仿真、但它们都无法正常工作、因此我们可以搜索与 AMC1301 和 OPA376相关的不同应用手册 、将其作为隔离式信号调节、我们找到了合适的配置、该配置在 LTSpice 中工作正常。 此电路如下所示:

由于我们已经在实验室中运行了制造的 PCB 和软件,因此您的建议需要在 PCB 项目中进行硬件修改等 无论如何、您的电路建议在仿真中不起作用、因为我们会考虑 VBUS 的信号调节。

-我们在 PCB 中实施了另一个版本,在 R68焊盘中连接+1.2V 失调电压。 现在、我们在测试实验室获得了良好的结果:

请告诉我们您对它的看法。

祝你度过美好的一天!

此致、  

吉列尔莫·佩雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    您为 VBUS 感应建议的电路过早使其输出饱和、我 已经对您的建议进行了仿真。 请参阅随附的图片:

    我们实现了该电路、它在仿真和实际硬件测试中表现出更好的响应:

    你怎么看?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、您好!

    从另一个主题重新发布我的回复。


    在您展示的第一个仿真中、R7和 C3需要连接到运算放大器的+ve 输入端子。

    在第2步中添加1.2V 失调电压也不是问题。 它将在总线上的0输入电压下导致 ADC 设置为+1.2V。



    在使用我在该帖子中建议的更改进行模拟的大约1中、您应该能够消除偏移。 TIDA-00951固件在0V 总线输入下的偏移接近0V、除非您进行更改、否则其接受1.2V 偏移。



    此致、

    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    我仿真的电路与您建议的电路相同、其中 R68和 C76位于放大器运算放大器的 V-引脚中:

    吉列尔莫、您好!  

    请使用此邮件随附的原理图片段。 我将向您发送一封 DNP 器件准备就绪的电子邮件。

    此致、

    此致、

    吉列尔莫