This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5032:如何使用 TINA 仿真 LM5032,非常感谢。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746835/tina-spice-lm5032-how-to-simulate-lm5032-with-tina-thank-you-so-much

器件型号:LM5032
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI:

      LM5032  非常适合我们的产品开发,但我  没有找到    TINA 的仿真模型。 请,我,非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gong,

    遗憾的是、我们没有此器件的模型、但您可以在 ti.com/spicerack 上搜索类似器件和所有可用模型。

    谢谢、此致、
    Saket