This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3886:LM3886作为非对称电源 v+最大值的电流源? 60伏

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3886, TPA3116D2, TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746578/tina-spice-lm3886-lm3886-as-current-source-with-asymmetrical-supply-v-max-60v

器件型号:LM3886
主题中讨论的其他器件:Tina-TITPA3116D2TPA3126D2

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好 TI

最大 V+电源电压是多少?   Tina TI 模型似乎被限制在60V、 这意味着如果我将 V+设置为60V、LM3886的输出需要、 请参阅下面的测试设置


我正在研究是否可以在采用非对称电源的桥式电压控制电流源中使用 LM3886、如
示例  电流控制放大器上的+60、-15V
反相跟随器放大器上的+15、-60V (mirrow)

以在电压范围为-10VDC 至约110VDC 的负载中提供电流  

目前、我正在 HOWLAND 电流源设计中使用单个 LM3886、用于低电压负载、它的工作带宽超过100KHz、适用于我设计的 R+L 负载范围。
但是、为了测试电源电压范围、我必须更改一些内容。

除了 LM3886之外、您还可以推荐其他 TI IC 来完成工作吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    LM3886的共模输入电压为80V、差分输入电压为60V、请在数据表的绝对最大额定值表中查找更多详细信息。 TINA/SPICE 模块只模拟器件行为、而不模拟实际性能。 这是一款非常旧的器件、我们建议在新设计中采用 TPA3116D2和 TPA3126D2。
    此致、
    郑少文