This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:具有单电源交流噪声问题的 PCM1606

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745765/tina-spice-pcm1606-with-single-supply-ac-noise-issue

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

PCM1606正确的通道输出存在杂音(POP)问题。 谁来解决了这个问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不是一个已知问题、但我要指出、这些器件的 PSRR 非常小。 VCOM 值基本上由一个电阻分压器决定、输出上有一个噪声滤波电容。 较低的频率噪声可能会通过滤波器、从而影响可闻频带。 请确保您的电源无噪声且没有快速瞬变。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还可以尝试使用示波器测量 VCC、VCOM 和 VOUT 引脚、以查看是否与噪声存在某种相关性。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?