This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:无法创建定制 MOSFET

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746617/webench-tools-lm5122-cannot-create-a-custom-mosfet

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

无法在新 webench 中创建定制 MOSFET。  单靠这一点就会使 webench 无用。  默认表中没有良好的 MOSFET。

任何定制器件似乎都没有通过 webench 保存。

为什么新 webench 只有几个线程?  最近一个由 Kaitlin 提供的版本是9月13日。  2个月内没有人发布?  奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vern、

    感谢您的反馈。 目前、我们没有在工具中添加定制 FET 的功能、但我会将此反馈提交给团队、以便将来进行改进。 在线程计数方面、我们实际上会以新线程的形式直接收到问题、而新线程可能不会直接与与新工具相关的线程绑定。

    此致、
    模块