This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PMP4408:lm5023

Guru**** 2886450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5023, PMP4408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746650/webench-tools-pmp4408-lm5023

器件型号:PMP4408
主题中讨论的其他器件:LM5023

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

通用交流输入。 Vo=40V、Io=2.5A QR 操作。

断续模式无操作 过流会进入关断状态。 无自动恢复。 需要交流电源循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、您好、祝您好。 您对 PMP4408设计或其上的 LM5023器件有具体问题吗? 请提供建议。 在分配给团队进行审核之前、只需确保我们已完成并理解您的问题。 此设计已使用3年、且原始设计器不再可用。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师