This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01436:重新编译问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01436, TIDA-00750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746184/tida-01436-recompile-issue

器件型号:TIDA-01436
主题中讨论的其他器件: TIDA-00750

对于人数统计、我们如何重新编译 Rico 板内核映像以及需要执行哪些步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TIDA-01436、人数统计示例包含在 TI 处理器 SDK 中。  这将在 TI 的 AM437x 入门套件 EVM 上运行。

    如果您想要一个有关如何从头开始构建人员计数并在 Rico 板上运行的示例、请参阅 TIDA-00750。  设计指南包含有关如何编译的分步说明。  只是一个预警、由于编译是在板上完成的、因此编译可能需要很多小时。  

    Christina