请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01436 主题中讨论的其他器件: TIDA-00750
对于人数统计、我们如何重新编译 Rico 板内核映像以及需要执行哪些步骤。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于人数统计、我们如何重新编译 Rico 板内核映像以及需要执行哪些步骤。
对于 TIDA-01436、人数统计示例包含在 TI 处理器 SDK 中。 这将在 TI 的 AM437x 入门套件 EVM 上运行。
如果您想要一个有关如何从头开始构建人员计数并在 Rico 板上运行的示例、请参阅 TIDA-00750。 设计指南包含有关如何编译的分步说明。 只是一个预警、由于编译是在板上完成的、因此编译可能需要很多小时。
Christina