This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:TIDA-01243参考设计的上电问题

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745399/tida-01243-power-up-question-for-the-tida-01243-reference-design

器件型号:TIDA-01243

我的客户对 TIDA-01243有以下问题:

说明文件 说明使用戴尔适配器。  

用户指南第27页第4.4节:TIDUC52.pdf

我需要知道哪个适配器。  此外、不确定我是否需要 USB Type C 驱动器板来执行我需要执行的操作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记

    直流插孔支持20V、5A (100W)电源、因此标准戴尔笔记本电脑适配器(19.2V、60W)可用于为 TIDA-01243供电。 您指的是哪款 Type C 驱动板?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道消融板是什么、但是... :有关详细信息,请参阅 TIDA-01243设计指南(tiduc52/pdf)的第27页第4节。
    www.ti.com/.../tiduc52
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记

    即 TUSB1046 EVM: www.ti.com/.../sllu255.pdf。 如果您有其他一些 Type-C 源、则不必使用 TUSB1046 EVM。

    谢谢
    David