This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01606:TIDA-01606

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745695/ccs-tida-01606-tida-01606

器件型号:TIDA-01606

工具/软件:Code Composer Studio

TIDA-01606

您将会看到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R、

    源代码尚未准备好发布、因为我们正在努力使其与我们的驱动程序库代码库的其余部分兼容。 我们将在 TIDesign 准备就绪时发布更新、因此请在将来再次查看该版本。