This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:新型 WEBENCH®︎电源设计器:是否可以添加器件?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746150/webench-tools-new-webench-power-designer-is-it-possible-to-add-a-part

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

先生们:

我正在尝试在 Webench 电源设计器中对我的设计进行仿真。 这是一款通过 LMR23630A 实现的降压转换器。

设计人员创建了原理图、我可以将一些组件更改为我的定制组件、它工作正常、一切都很满意。

几乎很开心 我想在原理图中添加一些组件。 例如、补偿电容器(设计人员未添加)、并对其效果进行仿真。

有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bela、

    您可以使用仿真导出选项将设计导出到 TINA、并通过向原理图中添加组件来仿真设计。
    请注意、您无法直接向 Webench 原理图添加组件。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我会尝试一下。