This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01281:在工业应用中使用 ISO1050实现通信模块的好处是什么?

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, TIDA-01281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745409/faq-tida-01281-what-are-the-benefits-of-using-iso1050-in-the-implementation-of-communication-modules-used-in-industrial-applications

器件型号:TIDA-01281
主题中讨论的其他器件:ISO1050

在 UPS 和能源存储库等工业应用中使用 ISO1050 (隔离式5V CAN 收发器)实现低成本、高效率通信模块有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01281是 TI 参考设计解决方案、可帮助开发用于 UPS 和能源存储库等工业应用的低成本、高效率、隔离式 RS-485、I2C 和 CAN 通信模块。

    ISO1050是一款电隔离式 CAN 收发器、符合 ISO11898-2标准规范、具有高达5000VRMS 的隔离、信令速率高达1Mbps、内置总线故障保护为-27V 至40V。 在 TIDA-01281中、该器件用于实现隔离式 CAN 通信、以便向外部 CAN 控制器提供系统状态信息。

    有关此主题的其他信息、请参阅  TIDA-01281用户指南的第2节"电源中的通信"

    您还可以从 TIDA-01281文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。