This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01159:在实现半桥隔离式栅极驱动器中使用 UCC21520有哪些好处?

Guru**** 2883040 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, TIDA-01159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745408/faq-tida-01159-what-are-the-benefits-of-using-ucc21520-in-the-implementation-of-half-bridge-isolated-gate-drivers

器件型号:TIDA-01159
主题中讨论的其他器件:UCC21520UCC21520A

在 UPS、逆变器、服务器和电信应用的功率级中使用 UCC21520实现半桥隔离式栅极驱动器有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01159是一款经过全面测试的 TI 参考设计、可为 UPS 驱动功率级、逆变器、服务器和电信应用中使用的半桥隔离式栅极驱动器提供参考解决方案。

    UCC21520和 UCC21520A 是隔离式双通道栅极驱动器、具有4A 拉电流和6A 灌电流、具有出色的传播延迟和脉宽失真度。 这些器件提供5.7kV RMS 的增强型隔离、CMTI 大于100V/NS。 TIDA-01159参考设计利用栅极驱动强度、低传播延迟和高 CMTI、为隔离式直流/直流转换器实现半桥栅极驱动器电路。

    有关此主题的更多信息、请参阅  TIDA-01159用户指南的第2.3节"系统设计原理"

    您还可以从  TIDA-01159文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。