This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-00961:在使用 GaN 实施高密度电源解决方案时使用 LMG3410R070有哪些优势?

Guru**** 2813155 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745404/faq-tida-00961-what-are-the-benefits-of-using-lmg3410r070-in-the-implementation-of-high-density-power-solutions-using-gan

器件型号:TIDA-00961

在使用 GaN 实施高密度电源解决方案时、使用 LMG3410R070 (具有集成驱动器和保护功能的 GaN 功率级)有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00961是一款 TI 参考设计 、展示了如何实现高频临界导电模式(CrM)图腾柱功率因数校正(PFC)、这是使用 GaN 设计高密度电源解决方案的一种简单方法。

    LMG3410R070 (具有集成驱动器和保护功能的 GaN 功率级)使设计人员能够在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。 LMG341x 的固有优势超越硅 MOSFET,包括超低输入和输出电容、可将开关损耗降低80%的零反向恢复以及可降低 EMI 的低开关节点振铃。 LMG341xR070集成栅极驱动器可在 VDS 振铃接近零的情况下实现100V/ns 的开关、电流限制小于100ns、可针对意外击穿事件提供自我保护、过热关断可防止热失控

    TIDA-00961利用 LMG4310的集成驱动器、该驱动器在本设计的1MHz 开关频率下非常重要。 其100V/ns 开关功能和零反向恢复有助于实现高功率密度、高效率和可靠的解决方案。 现成的子卡(从 TI 购买)有助于避免高频布局问题。

    有关此主题的其他信息、请参阅  TIDA-00961用户指南的第2.3节"系统设计原理"

    您还可以从 TIDA-00961文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。