This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-00961:在使用 GaN 实施高密度电源解决方案时使用 TMS320F280049有哪些优势?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745403/faq-tida-00961-what-are-the-benefits-of-using-tms320f280049-in-the-implementation-of-high-density-power-solutions-using-gan

器件型号:TIDA-00961

在使用 GaN 实施高密度电源解决方案时使用 TMS320F280049有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00961是一款 TI 参考设计 、展示了如何实现高频临界导电模式(CrM)图腾柱功率因数校正(PFC)、这是使用 GaN 设计高密度电源解决方案的一种简单方法。

    TMS320F280049是 TI 的新一代 C2000数字控制器,在此实现中用作关键控制器。 由于开关频率可能高于1MHz、因此其100MHz CPU + FPU+TMU 在实现本设计中使用的三环路控制方面发挥着至关重要的作用-尤其是需要闭环控制的快速 ZVS 环路。 它的4类 PWM 是获得以可变频率运行的相位的非常精确交错的关键。 此外、4类 PWM 有助于获得精确的高分辨率死区、这在该实现中非常重要。 需要进行大量的周期密集型计算。 TMS320F280049的 TMU 有助于将计算时间减少20倍。

    有关此主题的其他信息、请参阅  TIDA-00961用户指南的第2.3节"系统设计原理"

    您还可以从 TIDA-00961文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。