This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01599:使用 TPS27S100在变速驱动器中实现安全转矩关闭功能有哪些好处?

Guru**** 2915440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TIDA-01599

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745401/faq-tida-01599-what-are-the-benefits-of-using-tps27s100-in-the-implementation-of-safe-torque-off-functionality-in-variable-speed-drives

器件型号:TIDA-01599
主题中讨论的其他器件:TPS27S100

使用 TPS27S100 (单通道高侧开关)在变速驱动器中实现安全转矩关闭功能有哪些好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01599是一款 TI 参考设计 、可在变速驱动器中实现安全转矩关闭功能(符合 IEC61800-5-2标准)。  

    TPS27S100是一款单通道高侧开关、用于打开/关闭隔离式 IGBT 栅极驱动器电源、以实现安全转矩关闭(STO)。 它在该 STO 实施中具有以下优势:

      • 与 LVCMOS/LVTTL 逻辑兼容的导通/FF 信号
      • 可限制和监控隔离式 IGBT 栅极驱动器电源消耗的电流。 这有助于监控电源的运行状况以及输出端的卡高电平故障。
      • 3.5V 至40V 的宽工作电压支持控制栅极驱动器电源,由5-24V±20%供电。 这可在额定电压上提供足够的安全裕度。

    有关此主题的其他信息、请参阅 TIDA-01599用户指南的第2.6节"系统设计原理"

    您还可以从 TIDA-01599文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。