This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01599:在变速驱动器中实现安全转矩关闭功能时使用 ISO1212有哪些好处?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, TIDA-01599

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745398/faq-tida-01599-what-are-the-benefits-of-using-iso1212-in-the-implementation-of-safe-torque-off-functionality-in-variable-speed-drives

器件型号:TIDA-01599
主题中讨论的其他器件:ISO1212

在变速驱动器中实现安全转矩关闭功能时、使用 ISO1212 (隔离式24V 至60V 数字输入接收器)有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01599是一款 TI 参考设计 、可在变速驱动器中实现安全转矩关闭功能(符合 IEC61800-5-2标准)。  

    ISO1212是一款隔离式24V 至60V 数字输入接收器、具有以下优势、可实现安全转矩关闭

      • 与光耦合器相比、可减少外部分立式元件、从而根据 IEC 61131-2正确解读用户定义的逻辑0和逻辑1
      • 由于器件消耗恒定输入电流、因此组件温升更小
      • 与光耦合器不同、没有老化问题
      • ±60V 输入容差、具有满足安全要求的反极性保护
      • 现场侧引脚短路、导致安全故障
      • 可在一个封装中选择单器件或双器件、以满足冗余要求

    有关此主题的其他信息、请参阅 TIDA-01599用户指南的第2.6节"系统设计原理"

    您还可以从 TIDA-01599文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。