This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:J63、J58、J60和 J59的功能

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01022, TIDA-01027, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744625/tida-01022-function-of-j63-j58-j60-and-j59

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件: TIDA-01027ADC12DJ3200

 J63、J58、J60和 J59的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、您好、感谢您关注德州仪器(TI)的 TI 设计、尤其是 TIDA-01022。 Michael、我们已将您对此问题的每一个疑问转发给我们在班加罗尔的设计负责人、他将很快作出答复。 将来、如果您对此设计有其他问题、只需点击"回复"并添加您的其他问题。 此操作将使您能够将有关此设计的所有问题保留在单个 E2E 主题中。 由于每个 E2E 问题逐一发送、我们必须在每次发送通知时启动通知、并在每个新问题的处理开始时向设计所有者提交问题时引入延迟。 我希望这是有道理的。

    无论您希望如何提交 E2E 问题、我们都承诺尽快回答每个问题。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    连接器 J63、J58、J60和 J59有助于绕过板载电源并使用 外部电源模块(支持外部频率同步、优化的电源解决 方案、具有输出 LDO、适用于高性能射频数据转换器)。  我们计划在几周内在 TI.com 上发布此 TI 设计(TIDA-01027)。

    我将在   您的电子邮件中分享 TIDA-01027电源原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何从 HSDC GUI 记录更多样片? 我只能记录66536个样本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么 VIN_N 连接到 ADC12DJ3200的 INA+引脚?