This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3488:LM3488 12V/24V 升压转换器仿真的收敛问题

Guru**** 2588125 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743868/tina-spice-lm3488-convergence-problem-of-lm3488-12v-24v-boost-converter-simulation

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 LM3488模拟升压转换器(12V-24V)、并遇到收敛问题。 尝试将"寻找电导"设置为1n 到1之间的各种值。 是我的原理图。 请提供解决方法建议。  

非常感谢!

Xiaohange2e.ti.com/.../LM3488-Test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将查看您共享的.tsc 文件。 我们会随时向您发布有关更新的信息。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们更改了以下分析参数。

     1.直流绝对基极电流误差[a]= 1n (来自1p)

     2. TR 最大时间步长[s]= 20n (从10G 开始)

    此外、 使用"使用初始条件"进行瞬态分析以解决收敛问题。 PFA 更新的.tsc 文件 e2e.ti.com/.../8156.LM3488-Test.TSC

    但我们在仿真结果中观察到输出调节不正确。 因此、请尝试在产品页面中从 WEBENCH 设计器创建设计、并根据创建的设计选择组件值。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta