This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00561:如何实现微型 pH 传感器无线化

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, ADS122U04, TIDA-00561, CC2652R, LMP91200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744515/tida-00561-how-to-make-a-tiny-ph-sensor-wireless

器件型号:TIDA-00561
主题中讨论的其他器件:CC2650、 ADS122U04、 CC2652R、 LMP91200

您好!

我对这很陌生、正在尝试弄清楚如何组合无线 pH 传感器(蓝牙可能是最简单的方法)。 它应该尽可能小、并且除了 pH 值测量(+温度补偿)和无线功能外、不需要任何其他功能。 您能给我一些技巧吗?哪些器件最适合使用?这种传感器的最小尺寸是多少?

感谢你的帮助、

Viviane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viviane、您好!

    我建议使用 LMP91200进行 pH 值测量、使用 ADS122U04进行温度补偿、该补偿可通过 RTD 完成。 对于无线通信、我建议使用 CC2650或 CC2652R。 这些是面向多种无线协议的多协议无线2.4GHz MCU。 总体架构应与 TIDA-00561类似。 在本例中、电路板为5x6.7cm。

    如果我的帖子解答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮、以使具有相同问题的其他人受益。

    谢谢
    Giovanni