This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00096:电路板的电极和连接器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744953/tida-00096-electrodes-and-connectors-with-the-board

器件型号:TIDA-00096

我将在我的项目"可穿戴无线 ECG 监控系统"中使用 TIDA-00096。 我的项目中需要5个电极。 我想知道、如果我只订购 TIDA-00096、TI 是否会为 TIDA-00096板提供电极和连接器? 如果他们不提供、我会从哪里购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashraf、大家好、早上好。 感谢您关注德州仪器和 TI 参考设计。 我们实际上不会使 TIDA-00096以及我们的大多数 TI 参考设计整体都可供销售。 我们的设计策略是为您提供所有设计文件、原理图和 BOM、以便您可以自己构建设计。 我将把您的问题提交给原始所有者、看看他们是否可以获得电极可用性信息、因为我在 BOM 上看不到该信息。 我确实看到了连接器的器件型号。 请在1-2天内提供我们医疗系统团队的回复。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashraf、

    正如 John 指出的、TIDA-00096不可通过 TI 销售。 我建议在互联网上搜索电极供应商。