This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40286:参考 REF_RTN 连接

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744200/pmp40286-ref-to-ref_rtn-connection

器件型号:PMP40286
主题中讨论的其他器件:TPS25810-Q1

在 TPS25810-Q1的数据表中、显示了使用一个100k 1%电阻器将 REF 连接到 REF_RTN。 在布局指南中、它甚至列出了一些细节:

连接到器件 REF 引脚的电阻器有几个要求:

  • kΩ 使用1% 100k Ω 的低温可可电阻器。
  • 它应该被连接至 REF 和 REF_RTN 引脚(分别为引脚9和引脚10)。
  • REF_RTN 引脚应与 GND 平面隔离。 请参阅图29。
  • 器件的 REF 和 REF_RTN 引脚之间的布线应尽可能短、以减少对电流限制和电流广播精度的寄生效应。 这些走线不应与电路板上的开关信号发生任何耦合

在参考设计原理图中、它们将引脚9列为接地引脚、并将其视为另一个引脚。 对数据表的进一步阅读确实表明 REF_RTN 在内部接地、但我认为该原理图不正确、审阅者可能会忽略该原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    我使用原始数据表设计了该项目。 在数据表中、引脚9被命名为 GND、建议在 kΩ REF 和 GND 之间连接1% 100k Ω 电阻器。 我测试了电路板、没有发现任何问题。 但是、数据表已更新、我们建议您按照设计的新数据表进行操作。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    再次感谢您对此采取后续行动。 最好将此信息添加到参考设计中、以便其他人知道设计不遵循当前数据表的原因。

    此致、
    乔治