This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40286:反馈和电缆补偿网络电路问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743386/pmp40286-question-on-feedback-and-cable-compensation-network-circuit

器件型号:PMP40286
主题中讨论的其他器件:TPS2549LM73605

我正在查看参考设计、不确定 FB/CS 的电路

e2e.ti.com/.../tidrv20.pdf

标准 FB 电阻分压器在 R9 (10.0k)上看起来是 R5 (47.0k)、但 R10 (200k)也与 R5并联

查看 TPS2549数据表(P18、P29、P31)中的电缆补偿设计过程、您应该添加 R11 (2.1k)和 C14 (22nF)

  • 阅读 LM73605数据表、建议 Rfbbt 为10k 至100k、但可以使用较大的值。
  • Rfbb =[VFB /(Vout - VFB)]* Rfbt、其中 LM73605的 VFB = 1.006V
  • 从原理图中我们知道 Rfbb =10k 且 Vout =5V、这意味着 Rfbt 应该= 39.7k
  • 47k 与200k 并联为38.1k
  • 此范围内的标准1%电阻器为38.3k、39.2k、40.2k

在我看来、R10不应该在那里、R5应该只是一个39.2k

现在还有 R11 (2.1k)的值、它在 TPS2549数据表中称为 RFA、通过 RFA =(RDS + Rwire)/GC 计算得出。 在表4 (P31)中、它们列出了 Rtotal=0.42 (即 RDS + Rwire)和 GC 为0.075mA/A 使用这些值可得出 RFA = 5.6k。 根据原理图中的值进行回计算得出的 Rtotal 为0.8820、这基本上是 TPS2549数据表使用的两倍。

当然、电缆电阻会遍布地图上、但最好能够在设计实践中提供一些一致性或说明。 您将无法控制客户使用的电缆、因此可能没有最佳答案?

但是、并联电阻器仍然让我刮擦头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    请找到电缆补偿计算过程。

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在您的帖子中看不到任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新开机自检

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享详细的 CS 计算、但您并未解决该参考设计具有 R10 (200k)与 R5并联的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    我选择2个 E24串联电阻器(47k 和200k)并联、因为在实验室中很容易找到它。 47k 与200k 并联时、仅比37.9k 大0.4%。

    此致、
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是有道理的、但最好添加一条关于为什么这样做的注释