This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01471:IEPE 振动传感器接口

Guru**** 2767865 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744092/tida-01471-iepe-vibration-sensor-interface

器件型号:TIDA-01471
主题中讨论的其他器件:XTR111TLV431

 您好、德克萨斯州、

我已经实现了所连接的电路、并且已经获得了所示的电压。 错误是什么?

VCC24 = 24V

AVDD = 3.3V

e2e.ti.com/.../IEPE.docx

 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PercyPariguana:

    根据原理图、XTR/VIN 具有~0.7mA 的输入电流、这是不正常的。 输入电流应在 nA 范围内。 请检查 R4连接。 如果 AVDD 在 VCC24之前先斜升、则 XTR111输入引脚可能会损坏、在这种情况下、Vin 为1.63V、超出了 VSP+0.5V 的限制(VSP=0)。

    另一方面、C1上的电压为1.6V、这表示 R3可能接地短路、从 Q2汲取的电流为100mA。 请检查 J1是否未短接、J3是否也未短接。 但是、C4比 R3高1.67V 很奇怪! J3是否连接到任何源或传感器?

    电压看起来像短路问题、是用手工焊接的吗?

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ahmed:

    我更换了芯片、根据您的建议、我通过给加速计提供小点来观察是否存在信号。 谢谢你。

    我将继续实现电路的其他级。

    该电路板通过热气站进行手工焊接。

    此致、

    Percy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PercyPariguana、

    感谢您的更新! 好消息。

    由于您仍在评估设计、我建议您探索电流源电路的其他替代方案。 如果需要固定电流、TLV431可用作基准和缓冲器、如果需要可变电流、 双运算放大器电路 也可以很好地完成工作。 如用户指南中所示、XTR111可能会注入一些噪声并降低整体信号链性能。

    谢谢、

    Ahmed