This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:DCLKout12_P 和 F_REFCLK1_P 的频率和功能

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, TIDA-01022, LMX2595, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743742/tida-01022-frequency-and-function-of-dclkout12_p-and-f_refclk1_p

器件型号:TIDA-01022

DCLKout12_P 和 F_REFCLK1_P 的频率和功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    很抱歉、我无法理解您的问题。 您能不能更好地解释一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U24 (LMK04828)具有100MHz 时钟输入。 DCLKOUT12P/DCLKOUT12N 的时钟输出频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    LMK04828时钟生成和分配器件采用符合 JESD204B 标准的时钟,该器件具有2个 PLL 和时钟分频器,可生成多达7个输出对(DCLK 和 SYSREF)的符合 JESD 标准的时钟。 它可以接受来自三个 CLKinX 输入和一个 OSCinx 中任何一个的参考时钟输入。

    TIDA-01022硬件 DCLKOUT12P/DCLKOUT12N 连接到 FMC+连接器和 SMA (J3、J4)连接器以供将来使用、目前 TIDA-01022未配置为在 DCLKOUT12P/DCLKOUT12N 上生成任何输出。

    TIDA-01022是一款灵活的硬件平台、此平台具有多种输入/输出选项、使客户能够使用不同的时钟方案、模拟前端和电源解决方案来评估系统性能。
    因此、硬件需要具有相应配置文件的器件接口才能正常运行。

    请您分享您的顶级方框图和系统规格。 因此、我可以帮助执行以下操作
    如何使用我们的 TIDA-01022硬件实现这一点
    2.如何选择合适的时钟选项
    3.如何为 LMK61E2、LMK04828和 LMX2595生成编程文件。

    如果您担心在此主题中共享这些信息、可以将这些信息发送至邮箱 ID anbu.ub@ti.com