This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00067:用于低电压 PLC 的组装板

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744579/tida-00067-assembled-board-for-low-voltage-plc

器件型号:TIDA-00067

我搜索适用于低电压直流(24V 或48V)的电力线通信解决方案进行主论文。 是否可以购买 TIDA-00067 直流电力线通信(PLC)参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    独角兽、您好、感谢您关注德州仪器。 遗憾的是、此设计是2013年开发的、不可用于销售。 作为德州仪器 TI 参考设计策略的一部分、我们不会提供许多可供购买的设计。 但是、我们会提供设计文件、原理图和 BOM、以便您可以自行构建设计并针对自己的特定终端应用进行定制。

    同样、我们感谢您关注德州仪器、并希望您能继续将我们作为供应商来满足您的解决方案需求。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs