This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV61046A:TVL61046A

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744115/webench-tools-tlv61046a-tvl61046a

器件型号:TLV61046A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

n´t 使用这些数据、Webench Do I ² C 的作用 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paulo、

    器件达到上述条件下的电流限制。 请将输出电流降至37mA 以下。

    谢谢、此致、
    普拉文 B