This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:为什么 LMK04828的 OSCIN/OSCIN/OSCIN/*不平衡?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744211/tida-01022-why-oscin-oscin-at-lmk04828-are-not-balanced

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMK61E2

为什么 LMK04828的 OSCIN/OSCin *不平衡?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢这里的好收获!! C409应为0.1uF。 默认情况下、C406和 C409未安装在 PCB 上、而 LMK61E2作为 LVDS 接口连接到 OSCIN/OSCIN*输入端。