This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:为何将 NC 引脚连接到 R597

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744257/tida-01022-why-connect-nc-pin-to-r597

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

为什么要将 NC 引脚连接到 R597

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    (引脚编号7)默认为 NC。 我们将该引脚连接到 USB2ANY 连接器以进行内部调试。 请将此引脚保留为 NC