This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:为什么 LMK61E2的正输出连接到 LMK02832的负输入?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744248/tida-01022-why-positive-output-of-lmk61e2-connects-to-negative-input-of-lmk02832

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

为什么 LMK61E2的正输出连接到 LMK02832的负输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    轻松的 PCB 布线.. 时钟极性的方式来实现的、不会影响系统功能。