This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7A90:Spice 至 TINA 的模型转换

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744274/tina-spice-tps7a90-model-conversion-spice-to-tina

器件型号:TPS7A90
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

我按照分步过程将 中的 Spice 模型转换为 TINA-TI 模型。

编译 TPS7A9的瞬态模型时出现语法错误( )

该错误与第94行相关:X_U3_U1_U7        U3_U1_EN11 U3_OK d_d 参数:

您能在转换过程中提供帮助吗?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico、

    您是否使用最新版本的 TINA-TI (9.3.150.328)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我正在试用9.3.150.4 SF-TI 版本,是否需要升级 TINA-TI?

    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、最新版本具有多项用于导入模型的增强功能。 我相信您的问题将在新版本中得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    我已经更新了 TINA、它工作正常。

    谢谢、
    Domenico