主题中讨论的其他器件: TIDA-00751
我一直在进行基于 PMP12072中所示电路的设计。 我遇到了一个问题、即电路关闭 MOSFET 的速度不够快。 从输入信号变为零到 MOSFET 关断之间的延迟太长。 我看到了 TIDA-00751中显示的关断电路、并通过覆铜来尝试该电路。 改善了。 但是、它的关闭速度不会像我所需的那么快、也不会像与 TIDA-00751相关的 TI 设计文件中所示的那样快。 我已经比较了 PMP12072和 TIDA-00751中所示的 MOSFET 规格、似乎差异不应导致 我 看到的关断延迟太大。 从输入降至零、输出关断大约为1.3ms。 文件已附加。 与往常一样 、我们非常感谢您能提供的任何评论/想法。