This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP12072:PMP12072

Guru**** 1489805 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP12072, TIDA-00751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743753/pmp12072-pmp12072

器件型号:PMP12072
主题中讨论的其他器件: TIDA-00751

我一直在进行基于 PMP12072中所示电路的设计。  我遇到了一个问题、即电路关闭 MOSFET 的速度不够快。  从输入信号变为零到 MOSFET 关断之间的延迟太长。  我看到了 TIDA-00751中显示的关断电路、并通过覆铜来尝试该电路。   改善了。  但是、它的关闭速度不会像我所需的那么快、也不会像与 TIDA-00751相关的 TI 设计文件中所示的那样快。  我已经比较了 PMP12072和 TIDA-00751中所示的 MOSFET 规格、似乎差异不应导致 我 看到的关断延迟太大。  从输入降至零、输出关断大约为1.3ms。  文件已附加。  与往常一样  、我们非常感谢您能提供的任何评论/想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    PMP12072设计为以60Hz 的频率切换、因此无需高速关断。 D2/C2充当变压器次级侧的峰值检测器。 C2上的电压可能会保持充电状态、因为当变压器次级极性反转时、D2二极管会反向偏置。 换言之、它不会主动对 C2放电。 C2被 R6 (100k)放电、其时间常数为1ms、这可能说明您在关闭时看到相对较长的延迟的原因。 尝试减小 C2的值(尝试100pF、将其减小100倍)、以查看这是否会加快 Q5/Q6放电电路的速度。 但 C2应足够大、以便 FET 栅极在控制器 U1的整个周期内保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、再次感谢您的帮助。 已尝试使用100pF 电容并大大改善了延迟、但输出波形的下降沿有点粗糙。 我尝试了1000pF、这提供了干净的边缘。 现在一切都很好。