This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28063A:有些人是否可以将 PSpice 模型转换为未加密模型?

Guru**** 2581085 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744057/tina-spice-ucc28063a-is-it-possible-for-some-one-to-transform-the-pspice-model-into-an-unencrypted-one

器件型号:UCC28063A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我需要在 Simplis 中使用 UCC 28063A 的未加密 PSpice。 因此、我想寻找一种将 PSpice 模型转换为未加密模型的方法。 那么、这是一项艰巨的任务吗? 我是否可以完成此任务? 如果可能、您能给我一些关于如何转换它的建议吗?

很抱歉打扰你。

谢谢你。

此致、

Li、Gang