This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01436:兼容性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743932/tida-01436-compatability

器件型号:TIDA-01436
Thread 中讨论的其他器件:OPT8241

OPT8241传感器与 Raspberry Pi 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPT8241 EVM 具有 USB 连接、因此您可以将其连接到其他平台。  

    支持 OPT8241的软件是 VoxelSDK。  在 TIDA-01436中、VoxelSDK 已与 TI 处理器 SDK 集成。  但是、如果您想在其他平台上运行、VoxelSDK 可以在 Ubuntu 操作系统上运行。   有关 VoxelSDK 以及如何在其他平台上运行它的更多信息、请参阅此 wiki: https://github.com/3dtof/voxelsdk/wiki。  

    Christina