This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:能否将 LMH5401和 LMH6401的 PD 连接到 GND?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743212/tida-01022-can-i-connect-pd-of-lmh5401-and-lmh6401-to-gnd

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件:LMH6401LMH5401

能否将 LMH5401和 LMH6401的 PD 连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将 PD 引脚连接 到 GND、以便  始终启用两个器件(LMH5401和 LMH6401)。