This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1020:有助于仿真寄生影响

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/742951/tina-spice-lmg1020-help-simulating-parasitic-affects

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试使用 LMG1020 FET 驱动器的 Tina 仿真。  TI 提供了一个名为 snom619a.tSC 的 Tina 仿真示例。  我已连接它们。  我还附加了一个我稍微修改过的名为 LMG1020 sim 的文件。  我尝试对其进行仿真、以反映我们在硬件上看到的寄生影响。  当我们使用2-3ns 脉冲驱动此电路板时、似乎存在接地反弹问题(可能)。  我们的二极管电压(在 sim 中显示为20V)也要高得多。  我们在栅极上看到大量振铃。  我想知道以下内容

1.是否可以在合理程度上模拟所有组件的寄生影响?

2.如果#1为真、我想尝试进行仿真、以反映我们所看到的内容。  是否可以使用 Tina sim 表示接地反弹?

在我为此投入太多时间之前、我想知道仿真这样的寄生影响(尤其是寄生电感)是否可行。

e2e.ti.com/.../LMG1020-Sim.TSCe2e.ti.com/.../snom619a.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    我只能从一般的观点来回答。 答案是肯定的、您可以仿真电源或地线反弹的影响。

    棘手的部分是需要非常小心、这样才能在仿真中正确表示电路板寄生。

    例如、在过去、我必须调试来自电源或不稳定接地的谐波失真问题。 在这种特殊情况下、我需要确保将负载电流正确连接到接地寄生。 正如我仔细检查的那样、我注意到在低频时、接地电阻会产生影响、而在更高的频率(100MHz 至1GHz)下、影响来自电源的电感。 通过放置合适的旁路电容来创建高频接地、可以减轻较高频率下的这种影响。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Herman! 很高兴知道 Tina 能够做到这一点。 我将研究对二极管驱动器进行建模、在该驱动器中、我们将电容器组转储到二极管上(发光)。 我们正在调试一些振铃、如果我们可以对一些影响进行建模、这将是理想的选择。

    正如您提到的、我不知道我是否能够计算出电路板的寄生值、安装电感等...但知道 Tina 能够做到这一点、值得一看。