This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:TIDA-01513:汽车高电压和隔离泄漏测量

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, OPA2348-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743166/tida-01513-tida-01513-automotive-high-voltage-and-isolation-leakage-measurements

器件型号:TIDA-01513
主题中讨论的其他器件: OPA2348-Q1

大家好、

我对 TIDA-01513汽车高电压和隔离泄漏测量参考设计有疑问。

我们在 TINA 中运行隔离泄漏测量仿真。 我们遇到的问题是、我们正在尝试测量正极端子和机箱以及负极端子和机箱上的隔离损坏会发生什么情况。 如果仅一个端子和机箱上存在隔离破损、并且忽略了其他端子和机箱之间的隔离电阻、则可以计算隔离电阻。

例如、如果正极端子和机箱之间的隔离电阻为500k Ω、并且忽略负极端子和机箱之间的隔离电阻、则正极端子和机箱之间的隔离电阻精度将低于5%。 同样的情况是、如果它发生在负极端子和机箱之间。

问题是正极端子和机箱与负极端子和机箱之间始终存在一定的电阻。

例如、如果正极端子和机箱之间的隔离电阻为500k Ω、而负极端子和机箱之间的隔离电阻为10Mohms、精度将约为17%。

如果这两个电阻都包含在内、我们是否可以通过某种方法精确计算正极端子和机箱以及负极端子和机箱之间的电阻?

可以在下图中看到 TINA 中的仿真方法。

谢谢你。

此致、

Vedran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vedran、

    您好!

    TIDA-01513有一个流程图、用于识别错误类型并支持针对不同类型错误进行错误计算。

    如果存在单点故障、则可以相当地估算和测量泄漏电流和隔离电阻的计算。

    10M Ω 电阻是否被视为故障或正常条件? 我认为情况更正常、但我正在等待您的反馈。

    如果我们将500K 视为单点故障、那么在 K1和 K2的四种不同模式下、同样的计算将变得相当简单。

    如果我们考虑两点故障:正极端子上为500K、负极端子上为10M Ω、则隔离电阻的准确估算将会很复杂。

    谢谢

    此致

    Rama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rama、

    感谢您的快速响应。

    是的、正确、10M Ω 被视为正常条件、500K 被视为故障。 但问题是、这10M Ω 电阻会影响隔离电阻故障的精确测量、因为我们将始终在高电压端子和底盘之间具有一定的电阻、其范围可以是1M Ω、10M Ω 或更大。

    我在下图中放置了电阻为500K 和10M Ω 的情况下的等效电路。 对于10M Ω 电阻、未连接精度很好、但当我连接10M Ω 电阻时、它会开始影响隔离故障电阻测量的精度。

    如果我做了一些错误,请纠正我的问题。

    谢谢。

    此致、

    Vedran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vedran、

    您的理解是正确的。

    可以通过系统地测量和计算来解决这个问题。 根据 TIDA-01513、我们有3次测量。
    1)电池组电压
    2) ISO POS
    3) ISO NEG
    我们有两个开关 S1和 S2。 电池组电压可能不会在所有组合中发生变化。 但是、ISO POS 和 ISO NEG 会根据误差类型在每种开关组合中发生变化。

    也可以通过分步分析来观察/计算寄生元件引起的残留误差。 当只有 S2闭合时、可在 ISO NEG 上测量电池正极端子上的残余隔离电阻10Meg。 与电池负极端子相同、只能在 S1闭合时测量。

    如果我们使用 OPA2348-Q1等精密运算放大器、我们可以非常精确地测量 ISO POS 和 ISO NEG、它将首先求解寄生电阻的方程式并测量内部误差。 如果寄生电阻太低、这表明我们已经在系统中看到隔离误差。

    提前感谢...
    此致
    Rama Kambham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rama、

    如果我理解正确、如果我知道负极端子和底盘之间的电阻(在本例中为10MEG)、我可以获得正极端子上隔离破损的准确测量值(在本例中为500k)。

    但是、如果负极端子和底盘之间的电阻不是恒定的(我们的情况是介于1MEG、10Meg 或更大、不应将其视为故障)、是否可以精确计算正极端子和底盘之间的隔离电阻、 如果可以、您能告诉我您使用了哪些方程来计算它吗?

    我在示例中使用此公式来计算正极端子上的隔离破损(下图中的原理图):

    K2闭合、K1断开、VBAT=400V、VREF=2.5V、R34+R37+R38+R39+R40+R41=1.207Mohm、 R33=5.11k Ω

    I_leak =(ISO_NEG-VREF)/R33

    Riso_pos=(VBAT+2.5-I_leare*(R34+R37+R38+R39+R40+R41))/I_leak

    当使用 OPA2348-Q1测量 ISO_NEG 时、如果正极端子和机箱之间的隔离电阻为500k 欧姆、并且忽略负极端子和机箱之间的隔离电阻、则正极端子和机箱之间的隔离电阻精度将为0.00616%、Riso_pos=499969欧姆。

    如果正极端子和底盘之间的隔离电阻为500k Ω、而负极端子和底盘之间的隔离电阻为10Mohms、则在 Riso_pos=559767欧姆的情况下、上述公式的精度为11.95%。

    因此、如果负极端子和底盘之间的电阻低于10Mohms、则正极端子和底盘之间隔离电阻的精度误差会更大。 在我们的情况下、不应将1MEG 以上的所有内容视为故障、但问题是它会影响测量。

    这是用于计算隔离电阻的正确方法吗?我做了一些错误的事情?

    感谢您对此提供的帮助。

    谢谢。

    此致、

    Vedran Ivković