请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22678 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
问候!!!
目前、我们设计的电源开关器件型号为 LM22678TJ-5.0/NOPB 固定输出开关。
请在下面找到我们的规格:-
请考虑我们的电池电压是否从24V 或20V 输出电压降低30V、没有变化
1) 1)输入最大电压:从锂离子电池组获取-30V 电压
2)输出电压为5V/5A 直流恒定电压、并且根据我们的要求准确无误
我有一个查询
如数据表和 Web 工作台电路 LM22678TJ-5中所述、固定输出5V/5A 开关、那么为什么在反馈电阻器中?
如果我们改变电阻器值、那么输出是否会改变?
当电阻值发生变化时、输出将发生变化、那么 LM22678-5固定5V/5A 开关的含义是什么
请分享您宝贵的意见
请查看以下 webench 电路:-
请分享您宝贵 的意见或建议。
提前感谢!!!!
此致
哈迪克·贾尼