This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:在进行有源滤波器设计时,我们可以更改无源组件的值吗?

Guru**** 2581065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743418/webench-tools-when-doing-an-active-filter-design-can-we-change-the-value-of-the-passive-components

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在进行有源滤波器设计时、我们是否可以更改无源器件的值? 例如 R1 R2 C1 C2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    请单击组件、然后单击"选择替代组件"选项。

    Thanks &此致、
    普拉文 B