This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:TINA 安装问题

Guru**** 2581875 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/742584/tina-spice-tina-ti-tina-installation-issue

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有人在安装 TINA-TI 期间遇到了此问题? 如何解决此问题?

软件下载地址如下:

www.ti.com/.../TINA-TI

谢谢、此致、

Yennefer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yennefer、
    您使用的是哪种操作系统? 您在计算机上是否具有管理员权限?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复!

    我使用的是 Windows 10。 我认为我可能拥有管理员权限、但我不知道如何确认...

    谢谢、此致、

    Yennefer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yennefer、

    要使用管理员权限运行可执行文件、请右键单击 TINA.exe 文件、然后单击"Run as administrator (以管理员身份运行)"。 这应该起作用。

    我假设这是工作计算机。 如果您仍有其他问题、请联系桌面支持/IT 以帮助您进一步了解阻止您的计算机的原因。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已完成。 非常感谢!