请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01505 你(们)好
我试图购买生产 TIDA-01505所需的 WA8759-AL (T1、T2 / Coilcraft)变压器、但我无法获得它。
因此、我想自己制造一个变压器。 您能给我提供构建 WA8759-AL 所需的信息吗?
谢谢
此致
Jeong
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我试图购买生产 TIDA-01505所需的 WA8759-AL (T1、T2 / Coilcraft)变压器、但我无法获得它。
因此、我想自己制造一个变压器。 您能给我提供构建 WA8759-AL 所需的信息吗?
谢谢
此致
Jeong
您好、Jeong、
变压器是定制的。 Coilcraft 的联系人是 Flavio Sestagalli
flavios@coilcraft-europe.com
我已附上数据表供您参考。