This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:升压3.7V-80V

Guru**** 2587625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/732529/webench-tools-step-up-3-7v-80v

主题中讨论的其他器件:LM3478LM3488

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我需要从3.7V 锂离子电池开始设计一个直流-直流(升压器升压)、输出(非隔离)为80V 和80mA。

Webench 找不到解决方案… 你建议我什么。

谢谢。

Mario。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    我们将在此查询中向您回复。

    Thansk 和此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    请使用满足上述条件的以下器件。

    1.LM3478
    2.LM3488

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试使用具有3-4.2V 80V 80mA 电流的 LM3488 、答案是:

    WEBENCHRegistered 电源设计器无法创建满足以下要求的设计...

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我创建了设计。 请使用以下链接。

    https://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?VinMin=3.7&VinMax=3.7&O1V=80&O1I=0.08&base_pn=LM3488&AppType=WITH_CC7&op_TA=30〈_chosen=en_US&optfactor=3&Topology=BOOST&Flavor=NA&origin=pf_panel

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Praveen。
    但我在报告设计中看到输入为3.7、而不是3V 和4.2V ...考虑电池放电…

    我还注意到 lm3488q1有错误
    Mario
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    同一器件可用于输入电压 Vmin=3V 至 VinMax=4.2V。 但由于 WEBENCH 数据库中没有合适的 MOSFET、无法在 WEBENCH 上创建设计。请根据您的应用使用合适的 MOSFET。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen。
    我可以选择 BSZ520N15NS3 G (150V 21A)… 但 LM3488周围的元件值不会改变?
    谢谢。
    Mario。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    外部组件的值根据输入和输出条件进行计算。 在这种情况下、您将为相同的输入条件选择替代 MOSFET、WEBENCH 上的合适 MOSFET 可提供最低输入电压=3.5V 的电压。 当您将输入电压降至3V 时、由于 MOSFET 不可用、无法创建设计。 请参阅数据表、根据您的应用计算外部组件的值。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen。
    因此、在本例中、我无法使用 webench… 这是一个限制...还行
    这并不容易。
    谢谢。
    Mario。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    感谢您的反馈。 目前、您无法在 WEBENCH 上针对上述条件创建设计。 但是、我们将为此器件添加理想的 FET 特性、以便您可以为该器件创建设计。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen。
    因此、我正在等待您的加法…
    谢谢。
    Mario。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen。

    谢谢...何时可以使用此理想 FET 创建设计?

    此致

    Mario。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我们很快将为此器件添加理想的 FET。 但是、由于我们需要更改 代码中的组件选择以及对相同组件的验证、因此需要更多的时间。 添加后、我们将通知您。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的普拉文。

    谢谢。

    此致。

    Mario。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen。
    您是否还没有添加理想的 FET?
    谢谢、此致。
    Mario
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    我们尚未为此器件添加理想的 FET。 完成此操作后、我们将通知您。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    感谢您的耐心等待。 我们正在积极开发该器件。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢 Praveen。

    此致。

    Mario。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    感谢您的耐心等待。
    添加了适用于该器件的理想 FET、您将在下一个版本中看到 TI.com 上的最新更新。
    如果问题得到解决、请点击"TI 认为已解决"。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kiran。

    非常感谢 。

    我会尝试。

    此致。

    Mario。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉...我尝试过、但 webench 现在没有给出任何解决方案… 我输入3-4伏输入(最小值)和80V 0.08 A 输出(我的升压)...几分钟后、webench 会说非解决方案…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉...我尝试过、但 webench 现在没有给出任何解决方案… 我输入3-4伏输入(最小值)和80V 0.08 A 输出(我的升压)...几分钟后、webench 会说非解决方案…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    我们预计将在下一周结束时发布。 发布后、我们会随时为您发布。

    谢谢、
    Kiran Kumar