This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010016:提供软件

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729907/tida-010016-software-available

器件型号:TIDA-010016

大家好、团队、

您是否知道该设计的软件何时可用?

谢谢、此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对此有任何更新吗?

    谢谢、此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

     软件包包含三个主要组件。 用于8通道 IO Link 主站、IO-Link 主站协议栈和软件开发套件(包括 RTOS)的 PRU 帧处理程序。 IO 链路主站协议栈来自第三方、如 TMG 和 TEConcept。 我们为这些合作伙伴提供了 TIDesign 和 PRU 帧处理程序、他们能够在此参考基础上支持客户使用堆栈。 如需立即访问软件解决方案、请与 IO Link 主站协议栈供应商联系。  

    在第二步中、我们计划将带有堆栈示例的 IO Link 主站固件集成到 TI SDK 中。 我还没有确定 SDK 版本的日期。

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Thomas、

    如果我错了、请纠正我的错误、但很明显、我看到的参考设计仅显示了如何实现 IO-Link 主站、而不是如何实现 IO-Link 和 EtherCAT 之间的桥。
    您确认吗?

    谢谢、此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

     正确此设计仅涵盖 IO Link 主站部分。

    此致、

     Thomas