This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00361:使用 cmake 编译源文件时缺少.sln 文件

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729847/tida-00361-sln-file-missing-when-building-source-file-with-cmake

器件型号:TIDA-00361

您好,

当我按照 pdf http://www.ti.com/lit/ug/dlpu042/dlpu042.pdf 以使用 cmake 生成源文件时,我可以正确编译所有.exe 文件。

但在 C++中没有.sln 文件可用于打开。、可用于修改这些文件。  

这是指它是什么意思,还是我做了些什么错?

此致

Anish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anish、

    我已将此帖子提交给负责处理此 EVM 的组

    Fizix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anish:

    感谢您的提问

    我们的团队将很快就您的问题与您联系。

    此致
    Azad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anish:
    您使用的是哪种操作系统? 您是否在 PC 上安装了 DLPSDK 2.0?

    此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anish:
    您是否仍然需要问题的答案? 如果没有、我们将暂时关闭此线程、因为它不活动。

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirak,  

    很抱歉,我是在度假的时候离开的。   

    我使用的是 Windows 7 Professional。  是的、  我已经在 PC 上的 DLPSDK 2.0上安装了。

    此致

    Anish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anish:

    如果您使用64位或32位操作系统、敬请告知

    谢谢、此致、
    Hirak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirak,

    它是64位操作系统。  

    谢谢  

    Anish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anish:

    请允许我们有更多的时间来研究这个问题、几天内就会回来。

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anish:

    使用 CMake 为 Visual Studio 编译工程时、您需要遵循特定的指南。 请遵循以下链接上的说明: cognitivewaves.wordpress.com/.../

    希望这能解决您的问题。
    谢谢、此致、
    Hirak。