This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01627:移动电源设计问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729059/tida-01627-power-bank-design-questions

器件型号:TIDA-01627

您好!

我正面临电池组设计。 我想一下、我意识到制作一个兼容 USB PD 的移动电源将会非常有趣、因为 USB PD 是我公司未来产品的电池。

我已经查看了所有 TI PD 产品、我想知道是否有任何方法可以在从移动电源到接收系统的电源中命令停止、以关闭系统。

另外、有一种方法可以在灌电流系统中注意电池的充电状态、这一点也很有趣。

此功能是否可以使用 USB PD 协议实现? 是否应使用附加 GPIO 接口对系统进行设计以实现此功能?

任何想法都将被焊接!

此致、

Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SYS 信号使用附加连接器从系统中取出来测量电池状态并为系统供电、那么设计中是否会有任何缺点?

    我已经阅读了 BQ25703A 数据表、再次查找具有实际电池电压的 I2C 寄存器、但我找不到它... BQ25703A 是否具有此功能?

    此致、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juanjo、

    首先,对迟迟不作出反应表示歉意。

    现在来回答您的问题、以下是答案:

    1. 无法仅通过发送消息来停止 PD 电源。 但是、您可以进行电源角色交换、在这种情况下、电源方向将反向、移动电源将开始充电。
    2. 您可以执行此操作、但您需要一些电池电量监测计和微控制器来进行电池测量、然后将其中继到接收器。
    3. 可以实现这些功能、但这些功能超出了 PD 规范、因此需要板上的外部组件
    4. 是的、您可以输出 SYS 信号、这是没有问题的。
    5. 您可以读取 ADCVSYSVBAT (0x2C)寄存器来检查电池电压。 如需更多信息、请查看 BQ25703A 数据表的第66页。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您的回答。

    我们希望以 TIDA-01627的 TPS65987D 配置为例。

    我们正在寻找正确的方法来控制 TPS65987D 中的 BQ25703A 、但我们无法找到任何参考。

    BTW 我们不会继电器、在提供的应用配置工具手册中、有足够的信息使 TPS65987D 控制 BQ25703A

    TPS65987D 的同一主器件能否 查看 BQ25703A 的寄存器。 以了解电池 SoC? 还是不推荐使用?

    此致、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    可遵循以下应用手册来使 TPS65987D 控制 BQ25703A: www.ti.com/.../slvae18.pdf

    谢谢、
    Eric