This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20468:传输 PMP20468

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729571/pmp20468-trans-of-pmp20468

器件型号:PMP20468

你(们)好

我收到了客户关于 PMP20468的问题。
trans 在原理图中使用750317123、但 它使用750314749仿真文件(snvmb66.tSC)。
我认为750317123无法满足 PMP20468的规格。
请问750317123或750314749是否正确?
您能给我750314749的数据表吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三、您好、感谢您关注德州仪器。 明天我回到办公室时、我们将为您提供有关此设计和变压器规格的更多信息。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三、只是为您提供临时更新。 此设计的原始设计人员不可用、但我们将在设计经理一周的头几天返回办公室时得到他们的回答。 此致、J. Fullilove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,约翰-桑

    感谢您的支持。
    请允许我向您提出其他问题。
    您能告诉我 Trans 的核心材料吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    750317123具有与750314749相同的线圈结构。 在这个新器件型号上、将 bobbin 更改为热固性塑料、以改进焊接。

    随附了两个器件的规格表。 磁芯材料为铁氧体。

     此致、

    Bob Sheehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../750314749r00-spec.pdf  e2e.ti.com/.../750317123r00-spec.pdf