This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20686:PMP20686、UCC28730

Guru**** 2846980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20686, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731639/pmp20686-pmp20686-ucc28730

器件型号:PMP20686
主题中讨论的其他器件: UCC28730

您好!

我使用 PMP20686板来提供定制解决方案。

输出参数为:

输出电压:100V

输出电流:0.5A

为了在0.5A 满负载下实现谷底开关、如何计算电感、辅助绕组的匝数比以及与分压器的关系计算?  

UCC28730中提到的分压器与电流计算不匹配

请分享使用反激式控制 IC 的上侧降压转换器的设计计算/设计合理性和参考文档。   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    降压应用中首先要考虑的是输入最小输入电压。  它必须高于您的100V 输出。  请记住、如果您有交流输入、则输入电压在交流波形过零期间将下降。

    从主输出到辅助绕组的匝数比应确保为控制器的 VCC 生成大约12V-15V 的电压。  VS 分压器与反激式应用中的情况相同。

    计算电感要复杂一些、因为 DCM 降压与 DCM 反激式的公式非常不同。  我们目前还没有任何经过 TI 官方批准的计算器用于此应用。  这里是用于此设计的 Mathcad 计算器。  它没有什么特别之处、可能会有一些错误。  您可以使用免费版本的 Mathcad Express 打开此文件。

    e2e.ti.com/.../Buck.zip

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    我对谷底开关模式下的计算中的 D2值有疑问。

    D2的值被视为0.425。 它是否为假设值?

    根据我的理解、D2的值决定了最小峰值电流和电感。

    选择 D2的值时需要考虑哪些因素?

    再次感谢您提供的深刻信息。

    -Rushi